结果:找到"串口屏 物联网 电饼铛 智能厨电 乐鑫",相关内容1000条
  • 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
  • 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 猫眼 ESP32-S3 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
  • 集WIFI、蓝牙的2.8寸串口屏在干果机上的应用方案
  • 随着居民日常消费的升级,人们对生活质量以及营养摄入的要求越来越高,休闲娱乐支出占比也逐步增长,当人们开始追求饮食的质量而非单纯饱腹时,就给休闲食品的消费带来了新的增长点。休闲食品中的干果类食品一般富含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较多,营养价值高,并且相对于新鲜蔬果而言,干果更方便携带和储藏,因此广受人们的欢迎。然而传统的干果加工方法仍存在诸如添加剂过度、晾晒不卫生、灰尘虫蚁过多等弊端,干果机的出现则有效解决了上述问题。作为一种新型小厨电,干果机渐渐地出现在年轻家庭的厨房中,人们把它当成制作果干、肉干、蔬菜干、烘干药材、宠物食物、发酵酸奶等食品的神器。产品更新迭代的速度应跟进市场潮流趋势,在现...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 干果机 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-11 17:41:00
  • 启明智显2.1寸旋钮屏助力网红电饼铛产品高端化升级
  • 近几年来,各式各样精致小巧的厨房小家电产品出现在许多年轻家庭的厨房中,小家电的销量和热度在飞速提升,不少品类和品牌的小家电甚至是晋升到了网红的层级,再加上现在不少年轻人看到颜值高的、有意思的小厨电,就忍不住想买回来,线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长,电饼铛就是大热厨电产品之一。对于很多烹饪小白说来,使用传统的炒锅很难掌握火候和用料,而使用电饼铛只需要将原料放入其中,然后选择不同的制作模式就可以,即使是厨房小白也可以制作出美味佳肴,因此广受市场欢迎。然而在消费升级大基调不变的背景下,厨电智能高端化依然是一个强力趋势,只有让消费者...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-09 17:28:00
  • 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
  • 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
  • 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
  • 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 嵌入式 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
  • 启明智显2.8寸串口屏应用于养生煎药壶方案
  • 在过去谈到养生,人们想到的对象大多是老年人,而现如今“养生”一词不再专属于中老年群体,因为现实生活中我们不难发现越来越多的年轻人开始了养生,并且带动了一阵健康养生热潮,年轻群体早早地开启了“养生之路”。究其原因,在快节奏的工作和生活环境下,年轻人正面临各方面压力,近六成90后认为自己处于亚健康状态,随着健康意识的觉醒,年轻消费者不断迈向养生的探索道路,另一方面受疫情影响,人们越来越重视健康。新冠疫情深深影响着每一个人,当然也影响着年轻人。随着消费群体健康意识的崛起,愿意为健康养生买单的消费者愈发增加,保健、养生、煎药壶市场呈现出较快的增长趋势,展现出广阔的市场发展空间。养生壶是以养生保健为目...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 嵌入式 养生壶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-16 14:59:00
  • 2.4寸串口屏应用于电热饭盒的解决方案
  • 快节奏的生活与人们逐渐增强的消费水平推动着外卖行业的快速发展,作为对外卖行业做出了不少贡献的上班族来说,以点外卖来解决正餐是他们每天习以为常的事情。但由于近几年健康生活风潮的兴起,人们的健康意识逐渐增强,再加上新闻曝光的外卖卫生问题层出不穷,越来越多的上班族放弃点外卖,选择了自己带饭。然而市场上大部分的饭盒都没有加热功能,对于工作繁忙的员工来说,排队等候公司那数量有限的微波炉设备来加热饭菜,其时间成本是昂贵的,需求推动生产,电热饭盒应运而生。随着行业技术迅速发展,电热饭盒作为小家电市场细分产品之一,备受年轻打工群体的青睐,市场需求持续增长。由于电热饭盒面向的消费群体大部分是年轻的上班族,年轻...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ,嵌入式,,,热饭盒 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-14 14:17:00
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
  • 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
  • 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
  • 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 嵌入式 暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: